This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:LM73605/LM73606评估板上的 RINJ

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650761/lm73606-rinj-on-lm73605-lm73606-eval-board

器件型号:LM73606

您好!

我看到 TI 在 LM73606评估板的反馈路径中有第三个电阻器(R1、100Ohm、与 RFBT 串联)。 我在 LM73606的数据表中的任何应用中都看不到该电阻器。 该电阻器的用途是什么?

此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它被标记为 Rinj 或"注入电阻器"。 这是一个方便的地方、可通过网络分析器注入交流信号以测量环路响应。