This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:为 Arria10 10AS066供电

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403, TPS53119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649397/lm27403-powering-arria10-10as066

器件型号:LM27403
主题中讨论的其他器件: TPS53119

我正在寻找开关稳压器的备选器件、可以为 Arria 10 FPGA 的内核电压(0.9V)供电。  

添加必要参数(外部同步等)后、Webench 建议的 LM27403。 尽管它满足的大部分要求  

Altera/Intel 指定的要求似乎负载调节已超出限制。  

根据 Intel 负载调节的 PDN 工具、5%的负载调节可接受(45mV)、但 Webench 仿真几乎表明了这一点  

期间过冲为60mV。 由于其他设计限制、我需要使用625kHz 开关频率。  

是否可以对负载调节进行微调、还是最好使用其他稳压器?

感谢您提前回答。  

此致、  

Peter Jancso

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    负载调节和瞬态是2种不同的规格条件。 通常、负载调节是器件固有的、无法更改、LM27403将满足负载调节规格。 遥感功能有助于改善负载调节、并取决于您的电路板布局。 另一方面、可通过补偿组件、输出电容器等定制瞬变 选择更高的交叉频率并具有足够的电容器有助于满足您的45mV 规格要求。 您必须设计的输入电压范围是多少?

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、  

    感谢您的快速回答。  

    是的、我意识到我把事情弄混了一点。 Altera 规定线路调节< 0.4%、负载调节< 1.2%、但我看到 LM27403实现了这两者。

    关于瞬态响应、在负载变化50%的情况下指定5%。 我估计最大电流消耗约为22A。

    输入电压为10V

    此致、  

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    这意味着瞬态预算为45mV。 在设计时、可以考虑的注意事项并不多。 您可以在数据表的图16中看到一个示例。

    另一个也非常适合良好负载瞬态响应的器件是 DCAP 架构、请再次参阅示例 TPS53119数据表中的图16显示了瞬态性能、您可以看到瞬态 u/s 或 o/s 是如何降低的。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matthew。  

    TPS53119不符合我的要求、我需要频率同步。 我将坚持使用 LM27403。

    此致、  

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    测试