This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:CHG 和 DSG 引脚始终悬空、因此使用10M Ω RGS 电阻器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650475/bq76200-do-the-chg-and-dsg-pins-ever-float-and-is-this-the-reason-for-using-10mohm-rgs-resistors

器件型号:BQ76200

bq76200数据表似乎暗示了在给定 FET 驱动器电气特性中的导通和关断电阻的情况下、CHG 和 DSG 引脚始终被驱动。 如果 CHG 和 DSG 引脚确实始终处于驱动状态、1m Ω RGS 电阻器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您能否指出您所指的是哪个图?

    在布局示例中、我看到的最小值电阻器为100欧姆-它们用作 RC 滤波器。

    有关不同电路示例的更多信息、请参阅 :www.ti.com/.../slva729a.pdf


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bryan、

    第1页的 bq76200数据表(SLUSC16)简化版原理图显示了 FET 栅极和源极(RGS)上的10M Ω 电阻器。 我假设有电阻器使 FET 保持关断状态、因为 CHG 和 DSG 引脚在特定时间悬空?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard & Bryan、您好!

    当未加电时、10M Ω 栅极-源极电阻器对于保持 FET 关断非常重要。  一旦器件 具有足够的功率、将驱动输出。  由于栅极驱动器是电阻式的、会随着输出电压的增加而降低、因此下拉电阻有助于消散接近0V 的任何残余电压。  当 FET 导通时、虽然每个电阻器可能仅消耗大约1uA 的电流、但由于电荷泵效率的提高、它们可能会为系统增加10-12 uA 的负载。   原始文章标题中提到的1 Mohm 应该具有电荷泵的功能、但它们一起会消耗其大部分容量并显著增加系统负载。  为了避免潜在的混淆、我将尝试编辑标题。

    请记住、简单的原理图是简化的。  虽然 EVM 展示了该器件可通过简单的实现方式正常工作、但很多时候、系统会对其他元件更满意。  除了 简单的应用原理图之外、查看 apnote bq76200可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、感谢您将标题从1M 更改为10M、这是我的部分中的一个拼写错误。 听起来 CHG 和 DSG 引脚从未悬空(我不确定当 VDDCP 低于 UVLO 且 CHG_EN 和 DSG_EN 为高电平时它们是否悬空) 但是、听起来 CHG 引脚在关断时始终通过内部电阻器 R (CHGFETOFF)驱动为 BAT、而在导通时、CHG 引脚始终通过内部电阻器 R (CHGFETON)驱动为 VDDCP。 同样 、DSG 引脚在关断时始终通过内部电阻器 R (DSGFETOFF)驱动至 PACK、而 DSG 引脚在导通时始终通过内部电阻器 R (DSGFETON)驱动至 VDDCP。 您能否确认 CHG 和 DSG 引脚永远不会悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    如果加电、CHG 和 DSG 不会悬空。