This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:适用于逆变器供电驱动器且效率为98%的 TIDA-00443-230V、900W PFC 参考设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649437/ucc28180-tida-00443-230v-900w-pfc-with-98-efficiency-for-inverter-fed-drives-reference-design

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TIDA-00443

你(们)好

 我们基于 TIDA-00443-230V、900W、效率为98%的 PFC 构建了适用于逆变器供电驱动器的 PFC 转换器参考设计。

在没有任何变化的情况下、也复制了相同的电路。 在升压跟随器模式下测试电路时、我们观察到以下问题。

MOSFET 最初出现故障。

然后,PFC 的交流输入由自动变压器提供。 PFC 导通和偏置电压短接在一起并连接到外部15V 直流电源。

(注意:对于升压跟随器配置:填充 R14和 Q4并设置 R9=21.5k 填充 R5=0.2欧姆,已遵循此步骤)

二极管 D10会被移除、因为它会在启动时为继电器通电并绕过10欧姆电阻器。 即使在这之后、我们也发现、当输出直流电压为正时

直流电压约为55伏时、栅极脉冲以大于95%的占空比开始、输出电压升压至> 600V 直流电压。

之后、MOSFET 被移除、输出电压直流(现在与 I/p 直流电压相同)被增加至330V 直流电压)发现栅极脉冲  

保持相同,占空比>95%。 电压升高到超过该值时。 369 V DC。 栅极脉冲在大约半个周期(50Hz 频率)内为0

在剩余的持续时间内再次达到90%。 然后观察到 Vsense 波形。 发现 Vsense 不是纯直流电压、纹波 @ 100Hz。

每当 Vsense 超过5V 时、脉冲就会关断、当脉冲小于5V 时、栅极脉冲保持在95%。

我猜 V sense shd 是无纹波电压、我不确定 Vsense 为什么具有这样的波形。 我还附加了 Vsense 和栅极脉冲的波形

340V 和370V 的电压。请帮助解决此问题。

谢谢

Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lenin、您好!
    此参考设计旨在提供250Vdc 至350Vdc 之间的输出电压、因此如果您获得600Vdc 以上的输出、电路中会有一些不太正确的东西。
    我将断开升压跟随器部分(电路中的 Q4)并检查输出是否为稳定的390Vdc
    您的电路似乎处于某种突发模式。
    VSENSE 输入端将始终存在一定数量的工频纹波、因为环路比工频慢、但该纹波不应过大。
    请重新检查您的电路并查找您的电路与 TIDA-00443之间的任何差异
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

     感谢您的回答。 实际上、我们没有更改参考设计中的任何内容... 我还捕获了信号@ I sense、类似于半整流波形... 我要连接下面的相同器件。 它在功率频率的半周期内为0V、我猜这会导致脉冲在该半周期内保持@ 98%的占空比...  我们现在使用的负载是一个25K 电阻器、它一直连接...

    1.连接负载@ START 是否存在任何问题? 或者我们需要在一段时间后打开吗?

    2.或者连接 这样的低电流负载是一个问题?

    此外、我还不能理解为什么要在升压转换器的这个控制器中将最大占空比保持在97%。

    请看下面的我感应信号、我对此有任何问题。

    因此、我们没有从参考设计中更改任何内容、但问题仍然存在...

    谢谢

    Lenin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lenin

    Isense 信号相对于系统接地应该为负。

    由于检测电阻器的位置、它永远不会变为正。

    它应与以下信号类似:

    此致

    John