This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:Vout <1.2V、Iout = 400mA 限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650597/tps63020-vout-1-2v-iout-400ma-limit

器件型号:TPS63020

大家好

如果我们问 TPS63020、您会介意吗?
是否可以参考附件文件?
e2e.ti.com/.../20171218_5F00_TPS63020.pdf

我们需要您的帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka 您好

    启动期间平均电流限制值的减少(第7.4.1节)不是规格值、而是典型值。
    在示波器上测量的是预期行为。

    这里的主要客户问题是什么? 什么是终端应用?
    如果您需要具有更低浪涌电流的受控启动、我建议您实现此应用手册 www.ti.com/.../slva553.pdf 中所述的这一非常简单的电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sabrina San

    感谢你的答复。
    我们猜应用将是安防摄像头。

    此致、

    大田松本