This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:使用新化学物质更新了 BQEVSM bqEASY

Guru**** 2562910 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO, BQ30Z554-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648320/bq27510-g3-update-bqevsm-bqeasy-with-new-chemistry

器件型号:BQ27510-G3

您好!

几年后、为了校准监测计 BQ27510-G3、我们使用了 BQEVSW bqEASY 应用。 我们的 BQ 评估软件版本是0.9.92。

电池已过时、我应该使用新电池生成新的黄金映像。 bqEASY 不知道电池。

BQEVSM 的最新版本是什么,我们可以在哪里下载它?

我们可以从何处下载最新的化学产品文件夹?

我在德州网站上看到了 bqStudio 的一些更新、但不看到 bqEASY/bqevsw 的更新


谢谢、致以诚挚的问候
斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    有关 bq27510-G3的化学更新程序和其他最新固件、请访问以下链接。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    http://www.ti.com/tool/BQEVSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    您提供的链接是 bqstudio 的化学更新程序、而不是 bqevsm 或 bqEASY 的更新程序。

    对于下载 bqevsw 的另一个链接、需要 TI 批准。 我于2017年7月12日提出了一项请求、目前没有得到任何答复。 我稍等。

    当我向 bqevsw_auth@list.ti.com 发送邮件时、我收到一条消息、表示我无权将邮件发送到此邮件列表。

    我拥有的 bqevsw 版本是0.9.92。

    您的链接的 bqevsw 版本为0.0.0.0。 是相同还是不同版本? 它适用于 bq30z554-R1监测计。 我的监测计是 bq27510-G3。

    德州仪器可以为 bqevsw 提供一个新的化学特性文件夹吗?

    校准 bq27510-G3请求以使用 bqevsm 和 bqEASY 执行此操作的文档、而不是使用 bqstudio 执行此操作。

    感谢您的支持。

    斯特法内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    请使用 bqstudio 创建您的黄金文件并执行校准。 我认为使用 bqstudio.bqevsw 的用户指南是我们的旧工具。

    您可以在 bqstudio 上执行所需的所有操作、等等。 如果您对其使用有疑问、请告诉我。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将使用 bqstudio 生成新的黄金映像。

    谢谢

    斯特法内