This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:TPS62822输出放电

Guru**** 2811375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648998/tps62822-tps62822-output-discharge

器件型号:TPS62822

您好!

  我将介绍 TPS62822降压转换器的数据表。 在 EN =低电平、VSW = 0.4V 的条件下、我可以看到参数"输出放电电流"值(75mA)。  

请告诉我这是什么意思? 即使由于漏电路径而禁用输出、这是否会导致连续电流流流过负载?

Anuraj

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:

    这应该在 D/S 的第8.3.1节中进行解释 许多 IC 在禁用时将输出电压降至0V。

    如果仍有问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。谢谢