This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.5kW,高效交流/直流电源

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC28950, UCC25600, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650079/1-5kw-high-efficiency-ac-dc-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070UCC28950UCC25600UCC256301

您好!

我正在搜索以下要求器件。
是否有适合此规格的推荐器件?
此外、如果有适用于此规范的参考设计、请告知我。 我找不到隔离式、交流输入、1.5kW 电源设计。


输入电压:AC100V
输入功率:1.5kW
输出电压:DC250V
效率:90%
所需的 PFC、隔离式电源

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuji

    对于 PFC 级、您可以查看由 UCC28180控制的单相 CCM 升压 PFC。 另一种选择是由 UCC28070控制的两相交错式 CCM 升压 PFC。

    对于第二级 、您的最佳选择是由 UCC25630-x 或 UCC25600控制的 LLC 半桥或由 UCC28950控制的相移全桥。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin San、您好!

    感谢你的答复。
    我们可以使用 UCC25630x 或 UCC25600来提供1.5kW 电源吗?
    在 Webench 中、我无法在1.5kW 输出条件下仿真 UCC256301。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuji

    Webench 仿真器不会在任何功率超过1kW 的设计中使用 UCC256301。 这是一个有点任意的限制、但这是在 Webench 中设置的。 您可以尝试模拟1kW 设计、看看它是否看起来可以扩展到1.5kW。

    或者、您也可以使用 www.ti.com/.../technicaldocuments 上的 UCC256301 Excel 计算器工具 为此应用设计动力总成。

    在1.5kW 时、您可能需要考虑使用全桥 LLC -可以使用 UCC256301或 UCC25600来实现这一点。 全桥或半桥之间的选择通常涉及复杂性与变压器利用率之间的权衡。

    此致
    Colin