This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:可以更改上电顺序吗?

Guru**** 2613915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650593/tps65400-q1-can-change-power-up-sequence

器件型号:TPS65400-Q1

您好!

客户希望按如下方式进行加电序列

SW1 (1.0V、2A)=> 2. SW3 (1.8V、1A)=> 3. SW4 (1.35V、1A)=> 4。 SW2 (3.3V、2A)

她不使用外部序列发生器(拉高 ENSWx 引脚),因此希望通过 SSX 引脚对其进行控制。

她能否通过更改 Cssx 上限值来完成上述操作?

或者、您能否推荐其他可进行此序列的解决方案?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    不可以、Cssx cap 用于软启动、您无法将 其 用于序列控制。

    ENSWx 引脚 具有 上拉电流、将不同的电容器连接到 ENSWx 引脚可实现不同的使能序列。

    因此、解决方法如下:

    1.将 C1连接到 ENSW1引脚。  

    2.将 C2连接到 ENSW2引脚。   

    3.将 C3连接至 ENSW3引脚。   

    4.将 C4连接到 ENSW4引脚。   

    设置 C1 < C2 < C3 < C4。