This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215的 EN 引脚

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650609/en-pin-of-tps56c215

主题中讨论的其他器件:TPS56C215

我对 TPS56C215有疑问。

您能否确认随附的文档?

在数据表第18页中、IP1和 IP2是否从 Vin 上拉?

是否可以在不使用 VIN 到 EN 之间分压电阻的情况下将3.3V CMOS 输入到 EN 引脚?

3.由 OpenDrain 更改级别是否更好?

此致、

Takahiro Nishizawae2e.ti.com/.../TPS56C215.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个是内部恒定电流源。 这些信息足以用于设计。 抱歉、我们无法提供内部信息。
    2.如果您的 CMOS 能够确保 EN=3.3V,则没关系。
    3.您使用另一个上拉电阻器、导致更多损耗。