This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:与 lm74610-Q1的差异

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650351/lm74700-q1-difference-from-lm74610-q1

器件型号:LM74700-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74610-Q1

大家好、

我的客户想知道 lm747610-Q1的充电器有何不同。

lm74700-Q1 将满、但 lm74610-Q1将接通98%。

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    基本运行差异是 LM74610-Q1没有 GND 引脚(理想二极管)、LM74700-Q1有 GND 引脚。

    LM74610-Q1电荷泵在外部 FET 体二极管上的0.5V 压降下运行。

    当 FET 关断时、电荷泵电容器充电。 当电荷泵电容器充满电时、外部 MOSFET 被接通。

    电荷泵电容器缓慢放电(由于内部偏置)。 当电荷泵电容器断电时、FET 会关断。

    电荷泵电容器再次开始从外部 FET 的体二极管充电。 重复此过程。

    这是在98%占空比下进行开/关操作的结果。

    LM74700-Q1始终开启、因为电荷泵以 GND 引脚为基准运行。 (LM74610-Q1没有基准 GND)。

    因此、在正常条件下、外部 FET 没有开/关行为。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari-San

    感谢您的快速响应。

    由于 LM74610-Q1没有 GND、我了解到充电器的启动操作是不同的。
    我会向客户解释、但如果有其他问题、我会回答。

    此致、
    高志林