This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:FET 导通时间

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650370/lm74700-q1-fet-turns-on-time

器件型号:LM74700-Q1

大家好、

我的客户希望知道 FET 导通之前的时间。

您能告诉我们用于计算 FET 导通前时间的公式吗?

它是100 μs + Qg×Vgs (th)/7mA 吗?
EN (低电平到高电平)到 IGATE 的延迟为100us。
峰值拉电流为7mA。

我知道 Vcap - Vanode 的工作波形如图1所示

此致、
高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    FET 的导通时间、包括 E 至 IGATE 延迟(100us)

    100uS +( Cgiss x Vgs )/ 7mA。

    100us +(Qg / 7mA)。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari-San

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    我将使用上述公式回复客户。

    此致、
    高志林