This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:将使能输入引脚连接到不同于 VIN 的电源

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650516/tps56c215-connecting-enable-input-pin-to-a-supply-different-than-vin

器件型号:TPS56C215

您好!

在我的设计中、TPS56c215的输入电压为15V 直流输入。 为了进行定序、我希望在生成电压高达4.5V 的5V 电源之前将此器件保持关闭状态。

因此、TPS56C215器件的使能输入引脚能否连接到5V 与 GND 之间的分压器、以便在使能引脚上的电压超过1.225V (Ven 上升阈值)后使能 TPS56C215器件?

分压器被设定、这样当达到4.5V 时、Ven 大约为1.3V。 请确认是否可以使用此方案?

注意:提出此问题的原因是 图28。 可调节 VIN 欠压闭锁显示 EN 引脚从 VIN 和 GND 跨电阻分压器连接、而不表示其他。

此致、

分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shareef、我将在周一对此进行探讨、然后再与大家讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,您可以,只需使用 DS 中的方程式4