This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:最大 Cout 值

Guru**** 2575575 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650537/lm27761-maximum-cout-value

器件型号:LM27761

Cout 是否有(实际)最大值? 我正在考虑使用高达100uF 的陶瓷电容器、以帮助克服脉冲负载的 LM27761输出阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我认为、在值较高时、您已经远远超过了收益递减的点、开关电阻占主导地位。 这是否与您的另一个线程相关?

    此外、在电荷泵之后还有 LDO。 因此、电荷泵的输出电压可能会下降、但 LDO 仍可以保持其 Vout 一段时间(直到 LDO 的 Vin 下降得太远)。

    此外、如果 Cout 增大、Cfly 和 Cin 也应增大、以便在每个开关周期中这3个元件之间实现电荷平衡传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好、是的、我考虑使用 LM27761、而不是"分立式"电荷泵电路、因为它包含一个 LDO。

    感谢您提供有关平衡 Cly 的建议。 Cin 和 Cout。