This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:过流(断续)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650214/ucc25600-over-current-hiccup

器件型号:UCC25600
主题中讨论的其他器件:UCC28063

我的客户端使用 UCC28063 + UCC25600配置了270W 电源电路。

客户希望在 UCC25600的输出端子短接时在过流操作中运行断续模式。

但是、电源似乎仍在软启动时重新启动、如下所示。 我想知道数据表中是否存在这种情况。

'一旦 OC 引脚电压变为小于0.6V、栅极驱动器将以软启动恢复。 增强"

CH1:VSS CH2:Vout CH3:VOC、 CH4:ICR

e2e.ti.com/.../WWTT24.tif

为了改进这一点、我们将 CP 的电容更改为1uH、并确认其锁存。



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    感谢您关注 UCC25600。 当 OC 引脚上的电压超过1V 时、UCC25600过流关断停止开关。 一旦 VOC 电压降至0.6V 以下、器件将启动软启动序列并再次开始开关。 这与断续电流限制略有不同、在该电流限制中、软启动序列在一段延迟时间后启动。

    根据您共享的波形、器件似乎会启动软启动、但由于输出电压仍然短接、因此在启动期间会超过过流阈值、这会导致控制器持续关闭并尝试重新启动软启动。 此行为与数据表说明一致。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的快速回复。

    但是、如果 OC 模式按原样运行、是否存在流入 FET 的过大电流? 我们认为 FET 可能会因为它而损坏、客户对此感到担心。

    此致、
    Andy Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy Kim:

    FET 和整流二极管的尺寸需要适当、以处理此故障情况。 需要记住的一点是、由于这是脉冲电流、FET 只需暂时处理此电流负载。

    此致、

    本·洛夫