This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:TPS54308可调节 UVLO 计算

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650556/tps54308-tps54308-adjustable-uvlo-calculation

器件型号:TPS54308

你(们)好。

我正在使用 TPS54308 IC 处理降压转换器电路。 我需要使用分压器网络设置 UVLO、当我查看数据表时、我在本节中遇到了问题(已附)

如何计算该起始电压(6.74V)和停止电压(5.83V)?  

对于我的项目、我希望将电压间隙设置在7V 和15V 之间。 如何使用这些值计算 UVLO?

 

  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在(4)和(5)中设置 Vstart=15V、Vstop=7V、以计算 R4、R5。 对于 IP、IH、Venfalling、Venrising、只需使用数据表中写入的值即可。