This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660输出电容

Guru**** 2766175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650478/tps2660-tps2660-output-capacitance

器件型号:TPS2660

您好!

我正在考虑将 TPS26601用于一款产品。 虽然数据表显示 Cout 默认为2200uF、但没有样片设计或 EVM 使用如此大的电容。 某些情况下仅使用1uF。  

我可能错过了它、但我没有看到讨论 Cout 器件选择的部分、如果这是一个选项、我想摆脱这么大的电容器。 哪些考虑因素会影响 Cout 的器件选择?

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    建议最小输出电容为1uF 或2.2uF、而无需具有更高的电容。
    与许多工业应用中一样、TPS2660也可与2200uF 等大电容搭配使用。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    怀疑有这种情况、但希望确保我没有遗漏任何东西。

    非常感谢。  

    Mike