This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:建议施加到使能引脚的最大电压

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54620, TPS62140, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650517/tps54620-recommended-maximum-voltage-applied-to-enable-pin

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件: TPS62140TPS56C215

您好!

要对电源进行定序、我将电源正常状态从 SMPS 连接到 TPS54620和 TPS62140。  

TPS54620指出、使能端可连接到漏极开路输出、而 TPS62140需要使能引脚上的高电压电平才能打开稳压器。

 因此、我已将电源正常状态从之前的 SMPS 上拉至5V 电源、并连接了电源正常状态以启用 TPS54620、TPS62140的输入。  

a.请确认通过10K 电阻器上拉至5V 的电源正常信号是否可以安全地连接到 TPS54620的使能输入端?

b.建议向 TPS54620的使能引脚施加的最大电压是多少? (数据表中的绝对最大值为6V)

c.在数据表图17至19中、使能信号从 VIN 连接到 GND。 是否可以将其连接到 VIN 以外的电源以设置使能引脚上的 Ven_Rising 电压?

此致、

分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所注意到的、TPS54620在 EN 引脚上具有外部 UVLO 功能。  由于您需要使用外部电压进行定序、我建议使用电阻分压器将 EN 连接到5V。  使用公式2和3设置分压器的值、以获得适当的启动和停止电压、例如4.5V 启动和4.0V 停止电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回答。 如果前面的 SMPS 输出电压为5V、则您的点有效。 但在我的设计中、情况并非如此。

    前面的 SMPS (TPS56C215)生成1.2V 电源、该器件具有4.4V 至4.7V (~5V)的 VREG5电源、电源正常输出上拉至该电源。

    我已将此 PG 信号(上拉至~5V)连接到 TPS54620的使能输入引脚。 因此、在这种情况下、您可以帮助我吗?

    此外、根据您的回答、我理解原始帖子中问题(c)的答案是"是"。 也请确认。

    此致、
    分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您说您将上拉至5V:

    "因此、我已将电源正常状态从之前的 SMPS 上拉至5V 电源、并已连接电源正常状态以启用 TPS54620的输入"

    在这种情况下、我将在5V 和 EN 引脚之间使用电阻分压器。 将电阻器设置为4.5V 的启动电压和4V 的停止电压

    这对您来说有道理吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是的、我理解。 电源正常信号与 TPS54620之外的另一个器件 TPS62140的使能输入共享、并且这些器件的使能阈值不同。
    目前、在设计中没有在使能引脚上添加下拉电阻器的规定、我想知道是否真的需要在 TPS54620的 EN 引脚上添加下拉电阻器?

    另外、请询问您是否可以针对以下每个问题提供答复:

    a.请确认通过10K 电阻器上拉至5V 的电源正常信号是否可以安全地连接到 TPS54620的使能输入端?

    b.建议向 TPS54620的使能引脚施加的最大电压是多少? (数据表中的绝对最大值为6V)

    c.在数据表图17至19中、使能信号从 VIN 连接到 GND。 是否可以通过除 VIN 之外的 R 分压器将使能信号连接到电源、以设置使能引脚上的 Ven_Rising 电压?


    谢谢、
    分享
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有将 PG 引脚上拉至输出电压。  您将其上拉至标称5V 电压轨。  因此、我仍然会按照上面的建议使用适当的电阻分压器。  

    允许任何低于绝对最大值的电压。  我合理地确定内部 ESD 钳位为5.7V。 因此、我建议在该电平以下运行。

    您可以使用 VIN 以外的电压。  显示为它用作外部 UVLO 来覆盖内部 UVLO。  如果您设计的输出比内部 UVLO 电压更平、这将非常有用。  在这种情况下、只要 EN 有效且输入高于 UVLO、转换器就会开始进行调节。  在某些情况下、VIN 可能缓慢上升、转换器将在 Vin 高于所需 Vout 之前完成 SS 时间、您将不会处于稳压状态。

    其要点是、您需要一条 EN 电流灌入的路径。  我只能问一个直上拉的问题,但可能会因为假期而延误回应。  借助电阻分压器或开漏连接、我知道您是安全的。