This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63710:使用耦合电感器创建多个负输出

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649554/tps63710-creating-multiple-negative-output-with-coupled-inductor

器件型号:TPS63710

是否可以使用 采用 Fly-Buck-Boost 配置的 TPS63710来生成第二个负电源轨?

输入:5.5V 或12V

输出:-5V@60mA 和-3.0V @ 400mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    从 D/S 曲线可以看到、400mA 时、输入电压从5.5V 变为-3.3Vout。 然后、您需要添加一个绕组以获得-5V 电压(顺便说一下、这是不可调的)。 您的想法是这样吗?

    SW 下的占空比应固定在给定负载下。 然后、匝数比将提供特定的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您的想法是这样吗?

    一位同事指出、例如、TPS63710的滤波器降压电感器的工作方式与反激式中的储能电感器不同。  因此、我们无法在这里使用耦合电感器。

    您是否有2个单独的系统、一个具有5.5V 输入电压、另一个具有12V 输入电压?  这最好能满足2种不同的功率方案。

    或者、您可以利用 SW 节点构建分立式电荷泵以获得第二个负电压。  然后、这将通过 LDO 运行以获得您的-5V 电压。  下面是一篇示例文章: e2e.ti.com/.../TPS62231_5F00_charge_5F00_pump.pdf 抱歉、原始 URL 已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确理解本文、则电荷泵输出约为 Vin+Vout (buck)。 对于+5.5V 输入和-3.0V 输出、这是否会在电荷泵输出上产生+2.5V 电压?

    您能否详细解释一下耦合电感器不能与 TPS63710配合使用的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS63710是一款反相降压转换器、而非反相降压/升压转换器。 因此、工作原理是不同的。 以下是我最近提供的培训: training.ti.com/webinar-inverting-buck-topology

    该电荷泵文章适用于正输入、正输出系统。 它需要针对 TPS63710进行调整。 SW 上的电压介于 GND 和-Vin 之间。 因此、这会被添加到-Vout 中、从而在系统中实现-(Vin + Vout)电平或-15V 最大值。 然后、它有2个二极管压降、以到达 LDO 输入端。