This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:隔离

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649459/ucc27714-isolation

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件:UCC21520

你好,先生

我使用此 IC 来驱动电动汽车充电器的全桥拓扑中的 MOSFET。 我想知道提供了两个引脚 COM 和 VSS/接地、COM 引脚是否与输出隔离相关? 将电阻与 COM 和接地串联的用途是什么?  

我希望在电路中实现隔离。 如果您可以推荐600V、4A+输出范围内的其他 IC,那么如果该特定 IC 不是隔离的,将会非常有用。

提前感谢您。

Tanvi Mahajan

Cellprop Pvt. Ltd.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tanvi、

    我是一名支持高功率栅极驱动器的应用工程师。 我建议查看 UCC21520、这是一款双通道隔离式栅极驱动器、具有4A 拉电流和6A 灌电流、输出通道之间的1500VDC 工作电压以及输入和输出之间的5.7kVrms 增强型隔离。 尽管 UCC27714在 HS 引脚和 COM 之间可支持高达600Vdc 的电压、但未进行隔离。

    关于具有单独 COM 和 GND 的 UCC27714、这不用于隔离。 COM 与 GND 分开、因为低侧驱动器的 COM 可能会因高开关电流而产生大量噪声。 COM 和 GND 之间的电阻或铁氧体磁珠有助于防止开关噪声通过输入侧接地耦合到输入中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。