This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:您能否帮助检查我们的 LM2623是否是超越 ETA1611解决方案的最佳器件?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650235/lm2623-can-you-help-check-if-our-lm2623-can-be-best-fit-device-to-beat-eta1611-solution

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61086

大家好、

我的客户现在正在寻找升压到12V/200mA 的超级电容器解决方案。 现在 ETA 已经为他们提供了如下解决方案:

1、超级电容器的输入请求电压为2.7V;

2.输出请求为12V ILOAD=200mA;

低成本;

我们发现 LM2623可能是一种解决方案、但需要您的帮助来检查它是否正常、以及您是否可以与我分享此请求的参考电路? 另一个问题是输出电容器、客户是否可以使用陶瓷电容器来降低成本?

此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    最小输入电压是多少?
    我使用 webench、发现 TPS61086是一个不错的选择、客户可以使用陶瓷电容器作为输出电容器。
    LM2623目前没有 webench 模型。 如果您愿意选择 LM2623、我将会介绍这种情况。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的支持! 同意 TPS61086可能是一个不错的选择、最小电压 可能低至1.8/1.6V、但优于 ETA 器件。 我将与客户核实这一点、并告知您首选项、谢谢!

    此致、

    张苏琳