This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池供电的逆变器-大摆幅电池电流

Guru**** 2391405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649729/battery-powered-inverter--large-swing-of-battery-current

尊敬的所有 E2E:

请假设由 L 离子电池供电的单相逆变器。

如您所知、存在脉动功率、因此电池应具有较大的摆幅形状。

我有三个问题:

1) 1)如此大的摆幅电流是否允许/容许?

2) 2)在该摆幅振幅中、允许/容许电流传递到负值吗?

3) 3)是否有任何减小摆幅的技术?

此致、Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rasool、

    很抱歉、您能否详细说明您的问题是什么以及具体涉及什么部分?  

    谢谢

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    我的问题与器件型号无关。

    实际上、我需要有关锂电池的更多信息。

    我们有一个由锂电池组供电的单相 PWM 逆变器。

    脉动功率会导致电池的双线路频率电流。 该电流可能会也可能不会达到负范围。

    这些电流是否会损坏电池?

    此致、Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rasool、

    我想我理解您的问题是、您的当前设置是否会损害您使用的特定电池。 我建议您与您的电池供应商联系。 遗憾的是、此论坛旨在为 TI 组件提供支持。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、
    好的。
    谢谢、
    Rasool