This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:降压/升压电路 MOS 非常热

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650242/lm5175-buck-boost-circuit-mos-are-very-hot

器件型号:LM5175LM5175

您好,

我 设计了 LM5175降压/升压电路、19-28V 输入,24V/5A 输出。

 在我测试电路时,发现即使 是空载,MOS 也很热 。

输出电压正常。但输入电流 看起来很奇怪、测试结果如下:(1. BUCK:输入27.5V/1A、输出24V/160mA 2. BOOST:输入19V/2A、输出24V/160mA。)

负载模式设置为 C R MODE-140欧姆。请告知此电路有什么问题。波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路不稳定。 请发送您的原理图以供审阅。