This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:如何设置 BAT_OVP 保护

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650375/bq24190-how-to-set-bat_ovp-protection

器件型号:BQ24190

 

你好

我的客户使用 bq24190。

它们设置为:

VBAT_OVP= 1.04 x VBAT_REG = 1.04 x 4.2V=4.368V

无论如何,客户在  其保护电压 为4.25V 的电池组中使用采用保护 IC (Ricoh R5478N)的电池组。

这意味着电池组侧(R5478N:4.25V)比充电器侧更快地防止过压(bq24190:4.368V)。

客户的问题是"它是否合理?"

我建议客户应该是合理的、因为电池组端对电池的阻抗较低、所以电池组端应该更快。

 

请您向我们提供您的意见吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在导致过压情况的电压尖峰下、我同意电池组侧对低于充电器 OVP 的电压做出响应是合理的。

    此外、在该充电器的正常充电条件下、充电调节由+/-0.5%(4.221V)的充电电压调节控制

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Parker San
    感谢您的建议!!!!