This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:VBAT OVP 典型值104%

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650345/bq24190-vbat-ovp-typ-104

器件型号:BQ24190

你好

2018财年、我的客户将 BQ24190用于他们的新产品。

客户的问题是"为什么 VBAT_OVP 典型值为104%? 原因?"

我打算向客户解释以下内容

~~~~~~~~~~~μ A  

首先、将 BQ24190 VBAT_OVP 设置为典型值104%。

也就是说、如果电池 ID 突然消失、BAT 电压上升但停止充电

104%以上。

因此,这意味着 bq24190的保护速度比竞争对手更快(安全)。

例如、RT9458 VBATOVP 为117%。

~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

上述情况不正确?

请告诉我您的意见。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    充电器上的 VBAT_OVP 应该是一个二级保护措施。 电池组中的保护器件将在低于充电器上104%的电压(充电器侧的精度调节为0.5%)的电压下断开充电路径、 并且将使充电器不会以比电池组设计的更高的电压为电池充电、同时具有更长的响应时间。 充电器将防止快速瞬变和更快响应时间的情况。

    104%是根据器件的尺寸和功耗做出的决定。

    此致、
    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker San

     

    感谢您快速回答!!!!