This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28700:使用 TPS2511进行电缆补偿

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, TPS2511, UCC28710, UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649847/ucc28700-cable-compensation-with-tps2511

器件型号:UCC28700
主题中讨论的其他器件: TPS2511UCC28710PMP8363UCC28704

我有一个电源电路(5V、2.1A)、电源上连接了一根电缆、用于应用。 我将 ucc28700用于电源电路、我在次级电路上有一个 TPS2511用于"USB"电源控制。 在 TPS2511的输出端、我在0A (无负载)至2.1A (满载)范围内获得了大约5V 的良好恒定调节;然而、当我测试电缆端的输出时、电压在2.1A 时降至4.75V @ 1A 和4.6V。 我认为这与未在 TPS2511上进行补偿的电缆有关。 UCC28700上的电缆补偿引脚对地短路、以实现最大的电缆补偿。 查看 TPS2511的数据表、可知~CS 引脚用于 TPS2511的电缆补偿。 所示的原理图使用来自主电源的 FB 引脚。 由于没有 FB、如何使用 UCC28700实现 TPS2511的电缆补偿? 如有任何建议,请提出。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hagan、

    UCC28700已经处理了电缆补偿。 TPS2511专用 USB 充电器中显示的附加反馈网络适用于使用反馈网络进行调节的电源。 UCC28700通过使用来自初级电源开关和辅助反激式绕组的信息来实现对输出电压和电流的精确控制、从而使用初级侧调节。

    查看 TPS2511数据表、图13显示了在充电器的各种负载电流下、电缆末端的输出看起来是什么样的。 您的结果与数据表中描述的结果非常接近。

    我建议查看 PMP4351参考设计、因为它是5V@2A 通用适配器设计、可能符合您的设计规格。 然后、计算补偿所需的电阻器值、并将其用于电缆补偿、而不是使用 TPS2511。

    我建议查看的另一个参考设计是 PMP8363、它使用 UCC28710生成5V@2A 输出、实际上不使用 TPS2511、因为它已经负责电缆补偿。

    我希望这对您有所帮助、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    目前、我的 CBC 引脚对地短路以实现最大电缆补偿。 如果我取出 TPS2511、我的电路似乎可以正常工作、但是当 TPS2511缺失时、它似乎没有很好的短路保护。 当存在短路时、我将获得0V 和2.4A、而 tps2511为0V 时、我将获得0.00A。 是否有其他方法可以添加更多短路保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Hagan、

    UCC28700数据表图17显示了典型目标输出 I-V 特性。 当输出电流达到 IOCC 时、UCC28700将进入 CC (恒定电流)控制模式、同时降低输出电压、直到它达到 UVLO 关断状态、然后您的器件将关断。

    查看 UCC28704、它具有300mV 电缆补偿输出(并将 CBC 引脚替换为 NTC 控制引脚)、并具有称为 CCUV 的独特功能(数据表第7.3.8节)。 此功能将降低输出电压、直到达到特定电压、然后也会降低电流。

    您如何进行短路测试? 在执行测试时尝试监控输出电压、并查看您的波形是否显示在电压电平下降直至达到 UVLO 关断电压时电流保持不变的任何指示。

    此致、
    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davit、
    我将电源连接到直流负载。 直流负载具有短路功能。 当我打开它时、电压被切断、但电流上升至2.4A。 UCC28700显然有一些 SC 保护、否则电路将不再工作。 电流为2.4A 是否很糟糕、或者在短路时电流是否应降至0A 附近?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hagan、

    应该发生的情况是,一旦器 件检测到过流情况,它将保持电流电平不变,但开始降低输出电压,直到降低关断电压,正如 UCC28700数据表(第15页,链接此处:www.ti.com/.../slusb41a.pdf)中显示的图17所示。 器件将从此处尝试重新启动。

    您使用的电子负载中可能有一些内容仍然满足其输出、并且不允许重新启动周期发生。 器件还可能会清除短路故障、重新启动、然后再次通过故障。 您可以使用硬接线短路或在输出端子和接地之间使用功率 MOSFET 开关来仿真短路、从而对该情形进行仿真。

    您是否在短路测试期间尝试获得输出电压的波形? 如果是、在这种短路期间、电压会怎样?

    Davit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经用硬接线短路模拟了短路、但我仍然获得高电流。 查看波形、当发生短路时、电压降至1V 以下、接近0V。 一旦 CS 引脚的电压超过该电压阈值(0.75V)、UCC28700上的 CS 引脚应导致 Ucc28700关断。 当我在输出端短路时、CS 引脚永远不会达到关断控制器的阈值电压。 这是我的 SC 测试的一个模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈根

    感谢您提供更多信息!

    考虑到新的信息、解决方案是为辅助绕组二极管使用一个较慢的二极管。 在每个复位周期、辅助二极管都会接收能量、并使用这些能量来保持 IC 通电而不是关断。 使用较慢的二极管、较慢的正向恢复意味着二极管开始导通需要更长时间、这样就不会有效地考虑到能量尖峰、IC 将相应地关断。

    此致、
    Davit