This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26003:24V 输出可使稳压器达到稳定(28V 输入)

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650317/lm26003-24v-output-burns-the-regulator-28v-input

器件型号:LM26003

您好、支持人员、

输入:28V。

2个输出器件:

必须提供24V 输出的稳压器会立即烧坏。
之后、输出提供了一个小电阻(仅几欧姆)。
 

第二个提供12V 电压的电路工作正常、没有任何问题。

测试是在没有任何负载的情况下执行的。

电路是使用 WEBENCHRegistered创建的。

我的问题是:

您是否知道第一部分烧坏稳压器的原因?

这是电路。
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个38V 部件。 它不应被24V 输入电压损坏。 您能否在器件上电时捕获输入电压和输入电流的波形? 根据布局、当将120uF 输出电容器充电至24V 时、输入侧可能会出现大电流尖峰。 您可以在 SS 引脚上尝试更大的 CSS、以减少24V 设计的软启动时间和浪涌电流。 另请检查二极管是否正常。 输出端口低阻抗也可能是二极管损坏的迹象。

    此致、