This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:将 REF200与隔离式直流/直流转换器配合使用的问题。

Guru**** 2589580 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650385/ref200-problem-of-using-ref200-with-isolated-dc-to-dc-converter

器件型号:REF200

您好!

我在数据采集板中使用4个 REF200。 如果我使用外部电源为 REF200供电、我将在输出端获得精确的100uA 电流(我使用的是 Kethily 2000)万用表。 在另一种情况下、如果我使用隔离式直流/直流转换器(XP 电源)为 REF200供电、则输出电流大约为97-98uA。 变化为2uA、这对于我们的特定应用而言非常大。 您能不能向我推荐一下为什么会有这种变化。

电路规格:我使用5V 作为电源  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shrihari、

    您能给我提供有关此电路的更多信息吗?
    您有原理图吗?
    此外、器件将馈入多大的电流?

    -Marcoo