This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:效率 与输出电流曲线间的关系

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649706/lm76003-eff-vs-output-current-curve

器件型号:LM76003

您好、先生、

此图表来自数据集第1页。但我在 8.2.3应用曲线中找不到任何相同的曲线、图表的测试条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如标题所述、这些曲线是在 Vout = 5V、FSW=500kHz、自动模式设置、25°C 的条件下绘制的。 图例中显示的三个 Vin、负载电流为 x 轴、效率为 y 轴。

    -杨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YangZhang、

    我知道、我认为您没有考虑我的问题、 我想知道的是、为什么我在8.2.3应用曲线中找不到与图表相同的曲线。

    相同的测试条件、但数据表具有两条不同的曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经和负责该部件的工程师进行了交谈。 首页曲线的数据集与应用曲线会话中的数据集相同。 它们的绘制方式不同。 绘图仪已平滑应用曲线会话中的曲线、以消除由于测量容差而产生的凸点。 范围也略有不同。 但它们来自同一组数据。

    -杨