This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513HV:通过 RT/CLK 提供 Iadj

Guru**** 2562210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650446/tps92513hv-supply-of-iadj-via-rt-clk

器件型号:TPS92513HV

应通过在8个不同的电阻器之间切换来选择 LED 电流。  
由于空间限制、应避免使用额外的 LDO、因此建议使用数据表中建议的来自 RT/CLK 引脚的500mV 电压来为 IADJ 供电。 但使用 RT 引脚上的不同电阻器时、开关频率将发生变化。

是否有解决/设置的方法、以便在不影响开关频率的情况下使用其他 LDO 实现简单的预定义 LED 电流选择?

 

  RT/CLK 上的电压确实在474mV 至513mV 之间变化。 生产容差有多少、温度变化有多少以及不同 RT 有多少? 除了指定的最大变化量外、  实际中还应预期出现哪些变化(生产、温度和 RT)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanno、

    RT/CLK 变化只是温度和输入电压范围内的电路容差、它与 RT 的值无关。 如果我需要使用不同的 IADJ 设置、我会在 IADJ 和 VIN 之间连接一个电阻、以获得最大电流、然后使用小型 FET 阵列将 IADJ 和接地端的不同电阻接通、从而形成其他 IADJ 电平的电阻分压器。 我不确定是否有比直接驱动 IADJ 更容易实现的方法、您肯定不想切换连接到 RT 的输入/输出电阻器。

    此致、

    克林特