This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:降低噪声的方法

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650285/tps23756-method-for-reducing-noise

器件型号:TPS23756

您好!

我使用 TPS23756创建了一个电路。
现在、我要对电路执行噪声对策。
我采取了各种对策、但正如您在所附的红色图表中看到的、可以通过添加电容器来降低噪声。
在 L905和 TS901之间的模式与次级侧的接地(PGND)之间连接了一个电容器。

通常、由于针对绝缘电路噪声的测量、电容器不会放置在这些位置。
是否可以将电容器连接到红色位置?

(添加了电容器)
4700pF/2kV x 1.
1000pF/2kV x 1.

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaji、

    是的、在该位置放置电容器是很常见的。 您可以在以下参考设计中看到它的用途: www.ti.com/.../pmp11254

    最棒的
    Tom