This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122-Q1:LM5122-Q1 webench 设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122-Q1, LM25117-Q1, LM5175-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649993/webench-tools-lm5122-q1-lm5122-q1-webench-design

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122LM25117-Q1LM5175-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、  

我目前正在尝试使用 LM5122-dc-dc 升压转换器创建一个 WEBENCH 设计、其中输入电压为(4V 至15V)、输出电压为(7V 至12V)、输出电流为3A (或更高)。 4天多了,我无法或启动了同样的 webench 设计。

每次我收到的消息是“Webench 无法创建设计”或无法获取零件。我还尝试更改参数值,但没有更改任何内容。  

提前感谢  

此致  

Bhargav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提供的输入条件使 Webench 程序感到困惑、因为您的 Vout 可能低于或大于 Vin、并且需要降压/升压或 SEPIC。 我建议您提供一个修改后的输入电压、该电压低于您所需的输出电压。 例如、如果您需要7V 输出电压、只需为输入输入输入输入4.5V 至7V、则 Webench 将为您创建设计。 如果您需要12V 电压、请将输入电压设置为4.5V 至12V。

    请注意、LM5122启动时需要4.5Vmin。 启动后、Vin 可能会降至3.3V。 Webench 需要最低4.5V 的输入电压来生成设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Ya 我创建了一个具有相应规格的 WEBENCH 设计。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我提出一个问题、我目前正在进行汽车电源设计、在该设计中、我将使用降压稳压器、该稳压器将从 LM5122-Q1获取输出(即12V)、然后根据应用进一步降低电压。

    是否可以使用降压转换器 LM25117-Q1?

    此致
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以考虑使用 LM25117-Q1。 您还可以考虑 LM5175-Q1、这是一款4开关降压/升压转换器。 请为 LM25117-Q1或 LM5175-Q1创建单独的帖子、以便相应地回复该帖子。 请关闭此主题。