This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:输出阻抗、什么是输出电感(LOUT)、输出电阻(Ro)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650183/tps548d22-output-impedance-what-is-output-inductance-lout-output-resistance-ro

器件型号:TPS548D22

该 VRM 的简化 R、L 型号是什么?  

是否提供输出阻抗与频率曲线?  

输出电感(LOUT)、输出电阻(Ro)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有该模型。  它主要由用户可选的输出滤波器组件决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    是输出阻抗(R/L)值、可用于 或测量 TPS548D22评估板。 ?

    我可以选择电容器的 ESR 以匹配 LOAD_IMPEDANCE。

    尽管输出电感器不是影响输出阻抗的重要因素、但它很重要

    使用适当的值。 电感与纹波电流之间的关系为:

     

    VRM 输出阻抗与跨导 和开关带宽之间的关系更大。 (例如对于电流模式转换器)

    VRM 需要一定的跨导才能提供特定的阻抗。 第一个问题是控制环路带宽不能无限、因此必须将其限制为实际带宽。 为了避免开关频率附近的奇数行为、实际频率限制为开关频率的1/10到1/6。 在带宽以上、电容器控制阻抗、因此电容器 ESR 等于目标阻抗。

    是否有 TI 的应用手册可以解释如何根据用户选择的组件值来确定输出阻抗。  

    如果您可以通过 pankaj.ahirwar@huawei.com 联系我、进一步讨论我的应用要求、那将会很棒。

    此致

    Pankaj Ahirwar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关如何估算组件输出阻抗的应用手册将非常方便。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑我们有任何测量值、因为这不是我们在 EVM 开发期间通常测试或测量的参数。  我 过去测量过输出阻抗。  这一阴谋似乎是无用的。  我可能可以在 TPS548D22 EVM 上测量它、但我怀疑我可以在假期之前获得它。