This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:LMZ35003的 Cin 值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649882/lmz35003-cin-value-for-the-lmz35003

器件型号:LMZ35003

LMZ35003数据表显示如下:

LMZ35003 μF 最小输入电容为4.4 μ F 的陶瓷型。 输入电容的额定电压必须大于最大输入电压。 电容器的额定纹波电流必须至少为450mArms。

 

然而、3216 (50V)大尺寸的返修并不容易购买、并且在将来也有可能停止使用此类尺寸。 因此、我的客户现在正在考虑使用1 μ F 的1608尺寸(50V)或0.47 μ F 的1608尺寸(50V)。 如果使用如此小的电容器、可能会出现什么问题? 还想知道在评估期间需要仔细检查的要点。 客户检查 WEBENCH 使用4.4uF 和1uF 时的行为、但结果没有很大差异。

目标电路为:

输入电压:37V

输出电压:15V

负载电流:2A

 

请告诉我专家的意见。

 

此致、

丸山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izumi Maruyama、

    建议输入电容使用3216的原因是、高直流偏置下的电容降额会产生影响。 如果您计划使用 LMZ35003的最大电压范围(50V)、则根据设计、输入电容器的额定电压通常是(100V 额定电压)的两倍。

    外壳尺寸越小、在高输入电压下电容器越有可能降额、有效电容将与典型预期电容不匹配。 如果不能选择使用3216尺寸的电容器、我建议并联多个较小尺寸的电容器、在降额后、该电容器的有效电容为4.4uF。 有关电容器如何随输入电压降额的更多信息、您可以查看 Simsurfing 仿真工具。

    需要检查的是、输入陶瓷电容器放置在靠近稳压器输入的位置、以最大限度地降低纹波电压振幅。 通常的经验法则是将纹波峰值振幅保持在75mV 以下。  

    此致、

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy - San、

    感谢您的反馈。

    根据您的反馈、我已经与客户交谈过、然后他们了解了所有内容。

    此致、
    丸山市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Izumi、

    数据表表表3中建议的输入电容器为4.7uF、50V、1206封装。 我建议使用这些电容器或2个2.2uF、50V 并联。