This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2961:仅与2节电池配合使用、V3 &V4连接?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650443/bq2961-using-with-only-2-cells-v3-v4-connections

器件型号:BQ2961

我将 BQ2961与2节锂离子电池配合使用。  (SLUSBU5D–2013年11月–2017年1月修订)数据表中的图25显示了 bq2961的3节电池示例、其中 V4连接到 V3。  这是正确的做法吗?   

那么、在我仅使用2节电池的情况下、我应该将 V4和 V3连接到 V2?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    是的、您确实正确。

    谢谢

    Miguel