This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4132:LDO LM4132基准引脚电压额定值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649948/lm4132-ldo-lm4132-ref-pin-voltage-ratings

器件型号:LM4132

您好!

我们在设计中使用 LDO LM4132 SOT-23封装。 这用于为 MCU 加电。 我们的装配线使用编程器来刷写 MCU。此编程器在 MCU 的 VDD 引脚上施加3.3V 电压。此电压出现在 LDO 的 Vref 引脚上。 这一次、LDO 输入端的 Vin 将不可用。 它是否会影响 LDO 的可靠性?  

谢谢

Shanoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shanoj、

    LM4132是一种电压基准、通常用于 ADC、因此不具有灌电流功能或反向电流保护功能。 在器件关断时在输出引脚上施加电压会影响该器件的可靠性。

    -Marcoo