This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:对于 DCDC Vin = 50-130V Vout = 350V、UCC28950

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650144/ucc28950-ucc28950-for-dcdc-vin-50-130v-vout-350v

器件型号:UCC28950

我们希望使用 UCC28950全桥控制器设计一个直流/直流转换器、其输入电压介于45V 和130V 之间、输出电压为350V。

输出功率为2200W。 它是否适合此类应用?

我们已经尝试使用它、但我们在稳定控制环路方面遇到了很多问题(我们遵循了参考设计 SLUA560B 中给出的建议)。

与参考设计(除了输入和输出电压范围以及输出功率)的唯一区别是电流感应(CS)是通过底部 NMOS 源上的感应电阻完成的。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Fel

    您是否使用 Excel 计算器来确定反馈补偿组件。

    您能否发布一些有关您所看到的不稳定情况的详细信息-输出电压图、CS 信号图、流量图等

    UCC28950非常适合该功率级别。

    此致

    Colin