This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:用作负升压转换器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088, LM5022, TPS40200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649895/lm5088-usage-as-negative-boost-converter

器件型号:LM5088
主题中讨论的其他器件: LM5022TPS40200

您好!

我的客户正在考虑在以下条件下使用 LM5088。

VIN=-28V、VOUT=-48V、Iout=2.5A

使用 LM5088是否有任何特定的注意事项?

我们阅读以下应用手册。

www.ti.com/.../slyt516.pdf

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramoci San、

    根据您的规格、您似乎需要负升压还是负升压?  您需要以 GND 为基准的负输出电压吗?

    如果是这种情况、您将需要使用升压器件。  根据您的规格、建议使用 LM5022。  请参阅随附的概念和概念反馈电平位移电路。

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢你的建议。

    但是、我感到困惑、因为我找到了以下参考设计。
    http://www.ti.com/tool/PMP4589
    该电路包含降压转换器 IC (TPS40200)。

    降压和升压都可以用作负升压转换器吗?

    此致、
    KUramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi San、

    很抱歉让我感到困惑。 在深入分析之后、我确认您是正确的、我需要通过以下陈述来清理此主题。

    1.如果您有负输入并且需要负输出、则可以使用降压转换器作为负升压[如 PMP4589]所示。
    2.如果您有负输入、并且您需要较小的负输出、则可以使用升压转换器作为负降压转换器[如上面的线程所示]。

    返回到使用 LM5088的负升压转换器。

    在这种情况下、我看不到使用 LM5088的任何问题。

    希望这对您有所帮助?