This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:约 ΔIL μ A (电感纹波电流)

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92513, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646565/tps92513-about-il-inductor-ripple-current

器件型号:TPS92513
主题中讨论的其他器件: TPS92515

您好、E2E、

我们的客户使用 TPS92513作为扫描仪的光源。
功能测试因光强度不足而失败。

他们更换了器件并在 EVM 上进行了验证。
症状如下:
 - 故障器件在 ΔIL 160mA 或更高的电流下正常运行。 传递器件 ΔIL Ω 为75mA 或更高。
 启动 时间缓慢。
   - 故障设备:500msec
   - 通过设备:8.7秒 无毫秒、秒
 - 它不跟随 IADJ 的电压。

请告诉我们原因和措施。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我不确定我是否理解第一个症状。 您是否认为在具有相同组件的同一电路板上、两个器件在正常运行期间具有非常不同的电感器电流纹波? 还是仅在启动期间?

    至于启动时间、这不是最快的器件、因为它使用开环启动、并且某些情况会影响它。 例如、如果 IADJ 在启动期间处于低电压、COMP 可能需要很长的时间来充电、足以开始开关。 IADJ 通常需要高于大约0.8V、以避免过度延迟、然后可以在启动后将其调整到更低的值。 您的启动条件是什么? 完全稳压后或仅在启动期间、它是否不遵循 IADJ?

    在任何情况下、如果条件正确、该器件的速度都足以满足频闪灯和扫描仪应用的需求、但 TPS92515更适合它们、因为无论您的调光级别如何、它每次都能以极快的速度启动。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克林顿:

    抱歉、我意外点击了绿色。

    >>您是否认为在具有相同组件的同一电路板上、两个器件在正常运行期间具有非常不同的电感器电流纹波?

    是的。 相同的电路板、相同的 L、C 和相同的 LED 负载。 它们仅更改了 TPS。

    >>您的启动条件是什么?
    -输入电压为24V。
    ILED 大约为600mA。
    L 为47 μ H。
    - Fsw 为1MHz、kΩ RT = 100 μ s。
    - IADJ 在 DAC 输出网络启动时为0.8V。

    顺便说一下、Sho Ogane 是我的同事。
    e2e.ti.com/.../600456

    我认为故障器件在斜坡补偿方面存在问题。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    在启动后的全电流条件下、两个器件之间的电感器纹波应相同。 其中一个器件可能发生 ESD 事件并受到持续损坏?

    启动时间较长的原因是 IADJ 电压。 为了快速启动、我需要提高电压、理想情况下需要降低1.8V、但从 IADJ 的经验来看、至少需要降低1V。 如果应用不可能做到这一点、那么我提到的515从低 IADJ 电压开始工作会更好。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、

    不是、这没有 ESD 损坏。
    IADJ 在启动前被钳制为0.8V。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    明白。 如果纹波不同、则开关频率也必须不同、因此在某个地方存在一些误差。 您是否有办法确保 DAP 在两种情况下均已完全焊接? 如果不是、或者其中一个引脚不是、则可能会导致开关频率误差。 它还可能导致 平均输出电流出现一些误差。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、克林顿、

    我从客户那里获得了有关 NG 样片的更新信息。
    NG 样本的症状已恶化、现在所需的纹波电流为400mA 或更高。
    我向他们解释说:“这不是缺陷,故障。”

    客户提出的新问题。
    -正常运行所需的最小/最大(典型值:75mApp)纹波电流是多少?

    可以回答吗?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    他们能否像我提到的那样验证 DAP? 如果连接不好、可能会因扩张和收缩而随时间推移而恶化。 此外、您是否验证了开关频率在所有情况下是否相同或是否发生了变化?

    至于纹波电流、75mA 是最小值、实际上不是最大值。 理想情况下、您将使其保持在小于1A 的峰间值、以使交流损耗受到控制。

    此致、

    克林特