This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐合适的器件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649654/recommend-a-suitable-device

您好!

由于它是要连接到汽车 BAT 的部件、它必须具有车辆安全功能、例如负载突降。
此外、我们还在寻找具有 Q100认证的产品。

在 TI 拥有的开关稳压器中、请推荐 满足以下条件的产品。
12V (BAT)-> 3.3V
500mA (实际使用:200mA)
建议使用最占用空间的器件、包括电感器和外设器件。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS:

    请考虑 LM20511Q?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的推荐。
    但我无法从 TI 网站找到有关 LM20511Q 的任何材料、
    那么、您可以共享数据表吗?

    我想知道 LM20511Q 是否通过了 AEC-Q006认证。

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常抱歉、

    我打算键入 LM25011Q、而不是 LM20511Q!

    该器件符合 AEC-Q100标准。

    请参阅以下 DS 链接。


    www.ti.com/.../LM25011-Q1



    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 David、

    还有一件事。
    该器件符合 AEC-Q006标准?

    最近、GM 一直在询问是否已针对应用铜线的器件对 AEC-Q100认证器件进行了 AEC-Q006测试。
    (请注意、使用 AU 线时、AEC-Q006不适用。)

    谢谢、
    终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TS:

    不适用、因为此器件使用金线器件、如 LM25011Q...

    希望这对您有所帮助?

    David。