This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:引脚:VEN 和 BAT

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649975/bq78350-r1-pin-ven-and-bat

器件型号:BQ78350-R1

您好:

在 ,模式下、我发现 VEN 为低电平、在这种情况下、,它为高电平有效?并且我不知道如何使用 BAT 和 VEN

您能不能?BAT 和 VEN 之间的关系

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laker:

    VEN 用于使能分压器电路、从而通过分压器到 BAT 和 VAUX 引脚测量电池和/或电池组电压。  VEN 是一个开漏输出、因此需要上拉电阻器、否则它将始终显示为低电平。   有关说明和配置位、请参阅技术参考手册第2.3节、有关信号电平、请参阅 bq78350-R1数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295:

    VEN 引脚仅在需要降低总体功耗时启用。

    我想知道在哪种情况下,总体功耗将降低?以及 VEN 将延迟多长时间?、因为我发现 VEN 始终处于低电平,、所以我认为 BAT 一直 不工作、也就是说、没有电量监测计算法

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laker:

    仅当配置需要时才会打开 VEN。  请参阅 技术参考手册的第2.3节、其中指示 VEN 可能在高达40ms (250个中的值)的时间内处于高电平。  另请查看2.6.1中引用的 ExtAveEN 和 VAUXEN 位的 DA 配置位定义。  

    另请注意 9.1.8和9.2中的 CEDV 监测配置[EDV_EXT_CELL]说明。  默认情况下使用最低电池电压。