This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:输入/输出电容器和二极管

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649943/lm5069-input-output-capacitor-and-diode

器件型号:LM5069

您好!

我的客户正在考虑将 LM5069用作电流限制 SW 控制器。

在这种情况下、是否需要输入/输出电容器和二极管?

如果是、选择这些组件的重要参数是什么?

此致、

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TQ、

    您需要在 Rsns +端子上放置一个0.1uF 的小型 Cin 电容器、而不是在 Vin 引脚上。  COUT 是您的系统电容值。  请访问 www.ti.com/hotswap 下载最新的设计计算器工具、以帮助您选择组件。  此外、还提供出色的组织视频和应用手册。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TQ、

    关于二极管、您指的是输入 TVS 和输出肖特基二极管。 是的、当输出故障期间发生快速 FET 关断时、您需要这些器件来防止 Vin 过冲和 Vout 下冲。 VIN 将上升到在没有 TVS 的情况下损坏 IC 的程度、当 Vout 降至接地以下时、Vout 引脚可能会损坏。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢你的帮助!

    我还有其他问题。

    >在 Rsns +端子上,

    您能详细介绍一下终端的问题吗?

    我不理解"终端"。

    >访问 www.ti.com/hotswap 下载最新的设计计算器工具

    我无法在上面的 URL 上找到计算器工具...

    它是否存在于下面的屏幕截图中?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi、

    将电容器放置在电阻器的正极侧(电流进入电阻器)、就在焊盘上。  这会对电阻器的两侧进行滤波、防止 DM 信号触发电流保护、并防止 Vin - VSNS 超过器件额定值+/- 0.3V。  有关详细说明、请参阅图43和绝对最大值表。  

    计算器工具位于"Tools and Software"选项卡下。

    Brian