This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:595

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648879/bq76pl455evm-595

器件型号:BQ76PL455EVM

你(们)好  

我使用 stm32l053微控制器与 EVM 板通信。我的 stm32l053是小端字节序、EVM 板是大端字节序。我的问题是 UART 通信中的影响、因为我 尝试发送 EVM 板 pwer down 命令(0x91、0x00、0x0C、0x40、0x28、0x0C)。但断电指示灯未关闭。请关闭 请帮帮我。

我将使用一个 GPIO 引脚来获得大于100us 切换脉冲的唤醒信号。用于唤醒 LED 开启。   

此致  

Ajay soni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    如果字节序不匹配、您将 无法正常通信。 您可以尝试翻转软件中的字节序、这应该会有所帮助。

    使用 GPIO 是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。我将尝试这样做
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    我使用了一个 bq76pl455 EVM 器件。默认器件地址是什么。自动寻址器件需要该地址、或者我可以直接访问
    使用微控制器板上的指定命令访问任何寄存器,而不设置器件地址。
    什么是将 EVM 板与任何微控制器板进行通信的过程步骤。请 SIR 提供任何步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    默认 地址为0x00。 如果使用板堆栈、则应遵循 示例代码中的自动寻址序列。

    对于单个器件、您应该能够读取默认寄存器。只需确保 MCU/PL455的波特率匹配(默认的 pl455波特率为250k)且 IC 处于唤醒状态、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生
    我成功地与 STM32和 EVM 板进行了通信。非常感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    好消息!