This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:是否有任何方法可以从"涓 流维护费用"状态重置为初始状态?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649879/bq2000-is-there-any-method-to-reset-to-initial-state-from-trickle-maintenance-charge-state

器件型号:BQ2000

大家好、

我的客户考虑将 bq2000用于镍氢电池充电器。
数据表显示了折页、我想问一个问题。
----------------------------------
(第12页)
"bq2000 设计为始终保持涓流维护充电(不包括刚才提到的两个故障)、以使镍包装充满。"
----------------------------------
是否有任何方法可从"涓流维护充电"状态重置为初始状态?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在第4页的状态图中、您可以看到充电器如何从"涓流维护充电"状态跳出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang-San、

    感谢你的答复。

    是的、我也看到了第4页的状态图、我认为 VB42.4 <VMCV always for NiMH battery, so there is no route to initial state from "trickle maintenance charge" state.  



    我认为切换 VCC 只是从"涓流维护充电"状态复位至初始状态的方法。
    我的理解是否正确?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 你是对的。  在该状态图的底部、它声称"VCC 重置或电池更换或容量耗尽(LI-ion)"可以将状态重置为初始状态。 但是、如果我们不想移除电池、切换 VCC 是唯一的方法。