This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:将 TPS2378EVM 连接到 TPS23861EVM-612

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861EVM-612, TPS2378, TPS2378EVM-602, TPS2378EVM-105, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649142/tps23861evm-612-connecting-tps2378evm-to-tps23861evm-612

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件: TPS2378TPS2378EVM-602TPS2378EVM-105TPS23861

我已将 TPS2378EVM 连接到 TPS23861EVM-612。

如果我使用2线对端口中的一个、则 PI-Commander PoE 会立即报告其为具有有效电阻的4类器件。

如果我使用其中一个4线对端口、则检测从未成功。 我做了什么错、或者没有做什么?

此外、每次运行 PI-Commander PoE 时、我都会经历评估用户指南第10页和第11页中记录的阶段。 我是否每次都将地址编程到 EEPROM 中并减少每次可用的写入周期数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我已通知我们的 PSE 专家。

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    因为您使用的 TPS2378EVM 是单特征 PD、它只有一个 PD 控制器。 当连接到2线对端口时、一个 PSE 通道将实现 DETECT 和 CLASS、因此它显示正常运行。

    但是、当您将其连接到4线对端口时、其中有两个 PSE 通道、这两个通道将同时实现检测、这意味着有两个电流源流过检测电阻并产生更高的电压。 因此、它检测到的电阻器将加倍、这是无效的。

    每次运行 PI-Commander 时、GUI 都会扫描/读取器件地址。 默认值为20和28、除非您要更改地址、否则 GUI 只会读取寄存器、而不会将地址写入 EEPROM。

    谢谢你。
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对于我们的系统、我们将使用具有2个 PSE 通道的4线对端口。

    这是否意味着任何根据 TPS2378进行配置的 PD 都无法正确检测、原因如您所述?

    TPS2378的电路配置有何用途? 是否允许在单个 PSE 通道上使用模式 A 或模式 B 接线?

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    在您的系统中、您需要双特征 PD、每个 PSE 通道具有两个 PD 控制器。

    如果您使用软件控制4线对端口、则可以使用单特征 PD、该 PD 只有一个 PD 控制器。 但您无法同时为两个通道实现检测和分类。

    TPS2378具有两种 EVM。 一个是单 PD TPS2378EVM-105、另一个是双 PD TPS2378EVM-602。

    建议您使用双 PD TPS2378EVM-602。 这将适用于 TPS23861EVM 的4线对端口。

    我们的 TPS23861只能支持 ALT A、因此您只能使用模式 A 接线。

    谢谢你。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    只是为了我的理解-

    TPS2378EVM-105只能使用单个控制器正确识别 PSE。 63R4电阻器将其标识为 CLASS4、可在一个通道(2对)下实现12.95W 至25.5W 的功率范围。

    由于评估板还使用了其他通道(两对)、我假设只有将 PSE 配置为感应一对上的类别、然后为通道供电时、才能使用这些通道? 那么、非标准?

    很抱歉、我只是想了解此电路板的工作方式、即使它在我们的系统上没有使用!


    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如果将 TPS2378EVM-105连接到 TPS23861EVM 上的4线对端口、则是非标准 PoE。

    您的理解是正确的。

    谢谢你

    Jack Chen