This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:从负48V (-48V)生成54V 输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650377/ucc2897a-generating-54v-output-from-negative-48v--48v

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TPS2388

您好、 TI 团队、

我们正在开发一个定制电路板、该电路板将使用-48V 电压供电 、该电压通常用于电话设备。  此器件中将有8个 PSE 端口、每个端口均可提供30瓦的输出功率(IEEE802.3at)。 我们将使用 TPS2388作为 PSE 控制器。 有人可以告诉我如何设计将-48V 转换为+54V 并提供大约300W 输出的电源电路吗?

如果有任何帮助,将不胜感激。