This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8606和 SLUA560C 的反馈环路设计

Guru**** 2562210 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431, PMP8606, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650312/ucc28950-feedback-loop-design-of-pmp8606-and-slua560c

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:LMV431PMP8606

你好

在 SLUA560C 中、它的非隔离式反馈、在 pmp8606中、它的隔离式反馈、除了反馈设计有何不同? 环路增益是否受隔离(光耦合器)影响? LMV431精密稳压器设计是否也用作补偿器? 如何实现? 如果是、则 R33和 C38的用途是什么? 我认为这是真正的补偿吗? 请澄清一下?  此完整反馈设计是否有任何参考?

我想在 slua560c 中实现 pmp8086的反馈。

谢谢、

Samrat

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samrat、

    感谢您关注 UCC28950。 光耦合器确实会影响增益和相位曲线的形状。 光耦合器本身的影响是增益将具有来自光耦合器的电流传输比(CTR)项。 您的转换器带宽也将受到光耦合器带宽的限制。

    LMV431是次级侧的误差放大器、其内部基准电压为1.24V。 R27和 R31构成误差放大器的反馈分压器。 C31、R26、C25、R11和 C33是补偿组件。 R24和 R25有助于设置光耦合器中的快速通道电流。 R33和 C38是 UCC28950上内部误差放大器的补偿组件。

    此参考可能对您有所帮助:training.ti.com/power-tips-compensating-isolated-power-supplies

    此致、
    本·洛夫