This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:QFN 引脚1禁止区域

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649740/tps65150-qfn-pin-1-keepout-area

器件型号:TPS65150

您好!

在检查数据表第46页上建议的封装后、我注意到器件引脚1下方有一个禁止区域。   详情如下:

几个问题:

1.为什么需要这样做?

2.所有四个角上都需要这样做,还是只需要一个角。

谢谢。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:

    感谢您的申请。 此禁止区域指示第一个引脚的位置。 如果您必须在电路板上手动更换 IC、这将为您提供如何正确焊接 IC 的提示。 当然、无需在所有角落添加此内容。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ilona、

    以便我正确理解。   我们是否需要在 PCB 布局中包含此禁止内容?   还是仅供视觉参考?

    当扇出走线时、位于 QFN 封装角处的 PCB 空间非常有用。   首选方法是使用此方法放置过孔和/或迹线。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Don、

    抱歉、我之前的回答可能有点模糊。
    此示例视图似乎需要更新、因为出于电气原因、您无需添加"过孔排除区域"。 如果引线框在该角可能有裸露的铜区域、则需要过孔排除区域。 但 TPS65150器件并非如此。
    这意味着您可以使用此区域放置过孔和布线。 如果您需要指示电路板上的引脚1、则可以使用丝印。
    我们将需要更新数据表。 我希望这对您有所帮助。

    此致。
    Ilona