This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:更改 TSET 电阻器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650218/ucc28063-tset-resistor-change

器件型号:UCC28063
主题中讨论的其他器件: UCC25600

你(们)好  

我的客户端使用 UCC28063 + UCC25600配置了270W 电源电路。

客户确认在输入脉冲测试期间 FET 没有开启。

为了改进这一点、我们将 TS 引脚的电阻从100k Ω 更改为82k Ω。 之后,问题似乎有所改善。

客户询问在更改 TS 电阻时是否有其他注意事项。

数据表中
编程 PWM 导通时间的 TSET 电阻器为66.5k 至400k。

下图显示了变化前后的 GDA 电压。

输入电压:90V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    脉冲测试期间、有时会发生噪声耦合到 TSET 引脚上的情况。
    TSET 的特性是、如果 TSET 变为开路、UCC28063会锁存、并且脉冲噪声会导致 TSET 暂时开路并导致关断。 您可以:
    (1)检查布局并确保 TSET 电阻器直接放置在 TSET 和 AGND 之间
    (2)在 TSET 上添加一个小型电容器
    (3)评估 PCB 布局和外壳、并查看脉冲噪声如何耦合到 UCC28063

    TSET 电阻器的值是根据转换器所需的最大导通时间选择的。 您的波形显示从82k 变为100k、这可能不会导致很大的差异、但您应该注意到故障情况下功率能力可能会增加

    此致

    John