This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854:是否可以为 UC3854降压 PFC 电路供电?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650227/uc3854-is-it-possible-to-supply-the-uc3854-buck-pfc-circuit

器件型号:UC3854
主题中讨论的其他器件: UCC29910A

是否可以为 UC3854降压 PFC 电路供电?

客户状况:

输入电压:220VAC~575VAC

Vo:310V/4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    在220Vac 时、交流电压的峰值为311、降压 PFC 将无法维持310Vdc 输出电压的调节。

    TI 确实有降压 PFC 控制器、UCC29910a 和一些有关设计降压 PFC 级的技术文章、 www.ti.com/.../slup264.pdf

    此致

    Peter